This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:MICBIAS 的寄存器设置

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274847/tlv320dac3203evm-k-register-settings-for-micbias

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203

大家好,

继续执行使用 TLV320DAC3203的项目、我有一些与 MICBIAS 设置相关的问题:

在《TLV320DAC3203应用参考指南》中、我可以阅读以下内容:

页1/寄存器51:MICBIAS 配置寄存器
位    读取/写入      RESETVALUE    说明

D7         R                            0               保留。 仅写入默认值。
D6         读/写                         0               0:MICBIAS 断电
                                                               1:MICBIAS 已通电             
D5-D4      读/写                      00               MICBIAS 输出电压配置
                                                              00:MICBIAS = 1.04V (CM = 0.75V)或 MICBIAS = 1.25V (CM = 0.9V)
                                                             01:MICBIAS = 1.425V (CM = 0.75V)或 MICBIAS = 1.7V (CM = 0.9V)
                                                            10:MICBIAS = 2.075V (CM = 0.75V)或 MICBIAS = 2.5V (CM = 0.9V)
                                                            11:MICBIAS 切换为电源
D3         R/W                       0             0:MICBIAS 电压由 AVDD 生成
                                                               1:MICBIAS 电压由 LDOIN 生成
D2-D0      R                         000                保留。 仅写入默认值

但是、当我选择 AVDD 作为 MICBIAS 的源时、EVM 的 GUI 会将 D3设置为1

问题1:哪一个是良好的设置? 数据表上的信息是否错误?

其他问题与参考指南中关于 MICBIAS 电压控制的 P. 33的表2-12相关:

此处不仅使用页1寄存器51、还使用页1寄存器10 (共模控制寄存器)

我还可以阅读第34页和第48页:

添加了"器件的共模电压设置由可用的模拟电源决定。
该共模(输入共模)值在 ADC、DAC 和模拟旁路路径中是通用的。
输出共模设置由可用的模拟电源(AVDD 和)和
所需的输出信号摆幅。"

但是、我真的无法理解如何应用它。

在我的设置中、我有两个由 PDM 输出的数字麦克风、它们接受高达3.6V 的电源电压、而典型值为1.8V、最小值为1.6V。
我的目的是(或曾是)使用 MICBIAS 馈送麦克风、希望获得更好的噪声信号比。

EVM 在3.3V 条件下工作。 这不适合我的测试。
对于最终设置、我需要所有能够以2V 电压运行的器件(我原计划使用1.8V 电压、但 MCU 无法启动、因此我做出了折衷)
DAC3203在 AVDD、DVDD、IOVDD 和 LDOIN 上执行这些2V 操作
DAC 的输出变为 HPL 和 HPR、

问题2:您是建议使用系统的 VDD 电源直接向麦克风提供信号、而不是通过 MICBIAS 提供、还是我可以使用 MICBIAS 降低麦克风的电源?

问题3:由于麦克风的数字信号比电源低、因此使用 TLV320DAC3203时在噪声方面有何差异?

提前感谢您的帮助!

此致、

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    我会检查您的问题、并在明天早上提供一些答案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    在下面的每个问题上添加注释:

    1. 参考指南中的信息应该可以、它应该与 GUI 的功能匹配。 我在自己一侧进行了检查、GUI 似乎遵循了文档。 它为 AVDD 写入 w 30 33 00、为 LDOIN 写入 w 30 33 08。
    2. 通常建议使用 MICBIAS 为麦克风供电。 这有助于提供更清洁的电源、无论更改电源电平如何、都应该有所帮助。
    3. 可以归结为麦克风 SNR 和 PSRR、但通常由 MICBIAS 供电会为麦克风提供更好的基准电压、从而实现更好的总体系统性能。 我不清楚关于"将比电源更低"的问题、您可以将 MICBIAS 设置为与 AVDD 或 LDOIN 相同、在本例中、我认为这与2V 相同。 是否有理由为麦克风设置不同的电压电平?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!
    您已经回答了我的问题、谢谢!
    不、没有理由使麦克风具有不同的电压电平。 我不确定是否设置 MICBIAS = LDOIN。 现在很清楚。
    此致、
    古斯塔沃