This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:LEFT_LOP 和 LEFT_LOM 的输出 Vpp

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274144/tlv320aic3104-the-output-vpp-of-the-pins-left_lop-and-left_lom

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

TLV320AIC3104数据表的8.5电气特性包括以下数据。

是否指的是引脚 LEFT_LOP 和 LEFT_LOM 的规格?

我已修改寄存器设置和测量值、导致 LEFT_LOP 和 LEFT_LOM 超过4Vpp。

我可以询问 TLV320AIC3104IRHBR 上的引脚 LEFT_LOP 和 LEFT_LOM 的最大输出 Vpp 吗?

谢谢。

Kungyeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    您对设置进行了哪些更改? 只有满足规范中列出的条件时、4Vpp 规范才有效。 您的线路输出是否设置为差模? 您的音量控制是否设置为0dB? 共模是否= 1.35V?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我们的应用包括将线路输出连接到放大器、然后连接到扬声器、如下图所示:

    音频信号可以来自不同的来源、例如 MIC/线路输入/I2S、并可以配置为不同的增益。 因此、为了将扬声器的最大输出限制为2W (8Vpp)、我们已经确定线路输出的最大输出应为4Vpp。

    由于数据表指出音频 DAC 满量程输出电压为4Vpp、因此我们最初假设这是最大输出。 但是、情况似乎不是这样、因为我可以修改寄存器设置、使其超过4Vpp。 因此、线路输出的电压范围应介于0和3.3V 之间、从而得到最大输出 Vpp 为6.6V。 是这样吗?

    您的线路输出是否设置为差模? <=是。
    您的音量控制是否设置为0dB? <=小于0dB
    共模是否= 1.35V? <=是。

    谢谢。

    Kungyeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    我不确定您是从哪里获得0和3.3V 数字的。 DAC 的输出电压取决于给定的输入信号和通过音频链施加的增益。 如果要限制扬声器的输出、您需要设置编解码器的增益、使0dBFS (来自 ADC 或 I2S 源)不会超过您要寻找的4Vpp 限制。 这可能意味着 ADC 和 DAC 路径的增益将需要不同。 您可以通过调整 PGA 增益和 DAC 通道音量来实现这一点。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    此致、

    Kungyeh