This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:关于 TLV320DAC3203关断

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276029/tlv320dac3203evm-k-about-shut-down-of-the-tlv320dac3203

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203

伊凡、您好!

我回到这里是关于关断  TLV320DAC3203的问题。

 SLAU434A 中说:

DAC 调制器由 DAC_MOD_CLK 计时。 为了使 DAC 通道正确上电、必须通过配置 NDAC 和 MDAC 时钟分频器(页0、寄存器11、D (7)= 1和页0、寄存器12、D (7)= 1)来启用这些时钟。 当 DAC 通道断电时、器件会在内部启动一个断电序列以确保正确关断。 在此关断序列期间、NDAC 和 MDAC 分频器不得断电、否则可能无法正常实现低功耗关断。 用户可以读取页0寄存器37 D (7)和页0寄存器37 D (3)中的电源状态标志。 当两个标志都指示断电时、可以将 MDAC 分频器断电、然后将 NDAC 分频器断电。

由 DIG_MIC_CLK 计时。 为了使 ADC 通道正确上电、这些时钟由 NADC 和 MADC 时钟分频器(页0、寄存器18、D (7)= 1和页0、寄存器19、D (7)= 1)启用。 当 ADC 通道断电时、器件会在内部启动一个断电序列以确保正确关断。 在此关断序列期间、NADC 和 MADC 分频器不得断电、否则可能无法正常实现低功率关断。 用户可以读取页0寄存器36 D (6)和页0寄存器36 D (2)中的电源状态标志。 当两个标志都指示断电时、可以将 mAdc 分频器断电、然后将 NADC 分频器断电。

-该序列应由主机启动?
-如果由于某种原因, 
没有发生适当的低功率关闭,会发生什么情况?
-重置是否能完成任务?
-我可能错过了一些示例代码吗?

祝您愉快!
此致、

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!
    关于该代码示例、我找到了:
    在 SLAU434A 示例中、采样速率为48ksps 的4.6 DAC 回放通过 D 类耳机放大器:





    #---------------- 断点
    B
    #---------------- 省电
    #---------------- 选择第1页
    W 30 00 01
    #---------------- HPL 和 HPR 驱动器断电
    W 30 09 00
    #---------------- 选择第0页
    W 30 00 00 00
    #---------------- 使 DAC 数字音量控制静音
    宽30 40 0d
    #---------------- 使 DAC 断电
    宽30 3f c0
    #---------------- 禁用 HPL 输出的 D 类模式
    W 30 03 00
    #---------------- 禁用 HPL 输出的 D 类模式
    W 30 04 00

    好的、我将这项内容添加到我的代码中、但问题仍然是、如果在没有遵循这一点的情况下关闭整个 TLV320DAC3203、将发生什么情况。

    此致、
    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    如果只使用硬件复位或关闭电源、器件不会损坏、 但输出端可能会出现一些不必要的瞬变、如喀哒声或噼啪声。

    在断电之前、我建议至少将输出 HP 驱动器静音或断电。 如果器件不会断电而只是进入待机模式、则通常需要执行其余序列、此时无需在下次必须播放音频时完全重新初始化器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!
    好的、这很好知道。
    最后的目标是音乐乐器。 爆裂声不是真的受欢迎,所以我会照顾。
    我现在正处于硬件重新设计的阶段、想知道是否必须为此关断模式添加一些额外特性。

    再次感谢! 你正在帮助很多,特别是沟通和设置揭示了对于我在这个问题的知识水平是复杂的。
    此致、
    古斯塔沃