This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:配置48kHz 时钟

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275805/tlv320dac3203evm-k-configuring-the-clocks-for-48khz

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K

大家好!

抱歉、我需要更多说明或帮助。

 GUI 上的示例预设用于44.1kHz 的使用。
我想使用48kHz 和相当 低的2.048MHz MCLK 频率。 (这是 从 MCU 传输到 我电路板上 DAC 的 MCLK 引脚的频率)
顺便说一下、GUI 实际上不必"工作"、而只能用作某种脚本生成器。

表2-23 (SLAU434A 上的第66页)显示了 下列相关寄存器值:
// Fs = 48kHz 时的 PLL 配置
// MCLK (MHz) PLLP PLLJ PLLD 调节 NADC AOSR MDAC NDAC DOSR
// 2.048         1    3   14   0    2      7   128 7         2 128     

我希望使用 GUI 来安全地配置所有这些、但无法实现所需的48kHz 采样率 fs
根据表中的值、我得到 DAC_FS = 48.7619kHz、

直接写入寄存器是的、我可以尝试、但依靠 GUI 会感觉更舒适。

您能指导我完成这一过程吗?

此致、

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    这里可能会有一些轻微的断开。 我一端在 GUI 上验证了这些值、生成的 DAC_fS 匹配预期的48kHz 频率。 您能分享一下与这些相似的捕获吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们解决了!

    我不知道这是相关的、但这次我将 EVM 连接到了主机。
    您的设置不同之处在于(在您的第一个屏幕截图中)我在两个 位置都安装了2.048MHz (编解码器输入时钟和 PLL 输入时钟)、并且通过下面的选择器、我使用了 MCLK 而不是 PLL_CLK
    通过分压器、我在两侧都有"电源"选择器。

    现在、根据您的设置、我也得到48kHz。

    此外、我对关断程序有一些疑问、但我将为此启动一个新的 poe。

    我认为、我必须再次重新重新读取规格。  PLL 的设置对我来说不太清楚。

    非常感谢、祝您度过一个愉快的周末!

    古斯塔沃