This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255D2EVM 和 TPA3255EVM 之间的区别是什么?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274096/tpa3255evm-what-is-the-difference-between-tpa3255d2evm-and-tpa3255evm

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255

团队、您好!

您能否解释 TPA3255EVM 和 TPA3255D2EVM 之间的技术区别?

此致

Pavan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan

      TAS3255似乎只有一个 EVM、可能只有文件的名称有一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He,

    希望您告诉相同的 IC TPA3255 (不是 TAS3255)
    您还可以就此进行确认。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan

      是的、这是 TPA3255、这之前是一个拼写错误。 没有名为 TAS3255的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队成员:

    请您确认,仅名称更改是两个电路板(即 TPA3255EVM 和 TPA3255D2EVM)之间的差异。
    我们之前订购了 TPA3255D2EVM 板进行评估、现在鉴于其当前不可用、我们想订购新的 EVM、因此我们想评估这两个电路板之间是否有任何技术差异。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan

    在我们手头和正常使用中、只有 TAS3255EVM、只有这一个版本。 它使用起来非常简单、并由用户管理器作为指导。 也许不需要担心。  

    整个原理图和 BOM 都在 Manu 中、您可以查看是否有需要担心的地方。

    https://www.ti.com/lit/ug/slou441/slou441.pdf?ts = 1695825261277&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPA3255EVM

    如果您有关于 您提到的 TPA3255D2EVM 的更多信息(如原理图)、可以将其发送给我。 我将检查是否需要注意有任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:

    对于 TPA3255D2EVM、电路板是否具有标签 AAP053E1或 AAP053E2? 当该器件为 RTM 时、我们仅发布了具有 AAP053A 的 TPA3255EVM、这些其他电路板可能在器件开发期间预量产。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    之前电路板上的标签是 EVM 板上印刷的 AAP053B -TPA3255EVM。

    谢谢。此致、

    Pavan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:
    AAP0053B 是 TPA3255 EVM 的最新版本、因此应该不会有任何问题。

    此致、
    路易斯