This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:TS3A226AE 的4极耳机问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271575/ts3a226ae-4-pole-headphone-issue-for-ts3a226ae

器件型号:TS3A226AE

您好!

我们使用 TS3A226AE 进行麦克风和耳机开关控制、  

现在、TRS 3极耳机或扬声器没问题、

而现在, 四极 OMTP 耳机, 麦克风和耳机 都被接收,但 麦克风的 语音非常低,麦克风电压为1.1V(正常2.4V ),

         4极标准/北美耳机、 收到耳机、且麦克风无信号、

请查阅我们的原理图、并告知您是否有任何错误、谢谢。

e2e.ti.com/.../21_5F00_HD-AUDIO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    乍一看、原理图看起来不错、但您是否有机会查看我们的 音频开关设计指南

    我想问、此器件布局的布线长度是多少? 这些器件的长迹线是不利的–因此、IC 应尽可能靠近音频插孔放置、以获得最佳效果。 3.5mm 插孔连接(TIP、RING2和 SLEEVE)应满足以下目标: 对于插孔的电阻不超过50mΩ、放置在与音频插孔相同的层、即不建议将过孔用于这些引脚、并且 I2C 通信线路应远离这些引脚。

    请告诉我这些问题的答案、以便我们可以采取后续步骤、查看您的麦克风出现了什么情况。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    已经有好几天了。 只是想在这里跟进!

    此致、

    亚历克斯