This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:关于抽取滤波器响应

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276030/tlv320adc5140-about-decimation-filter-response

器件型号:TLV320ADC5140

你好
TLV320ADC5140应用手册《TLV320ADCx140支持的采样率和可编程处理块》的表2中、当采样率为192kHz 时、似乎只能启用3个通道。
这是否意味着对于模拟输入、只能启用1.5个通道、而对于数字输入、只能启用3个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上表显示了一些可能的组合。

    因此、如果启用了1个双二阶滤波器、则可以使用3个模拟通道和1个数字通道

         2个双二阶滤波器被启用3个模拟通道