This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:无法从 PPC3访问器件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275480/tas2781evm-unable-to-access-device-from-ppc3

器件型号:TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2781

大家好、我刚刚收到 TAS2781EVM 并随 TAS2781 EVM 应用安装了 PPC3、但 PPC TAS2781应用模块始终在窗口中将该模块显示为"离线"。

自收到 TI 提供的器件以来、我未更改任何 DIP 开关配置。

该单元在设备管理器下使用 HID 驱动程序显示为"TI USB UAC2.0"和"USB Input Device"。

安装软件后、我已经重启了我的机器。

我无法通过"TI USB UAC2.0"设备播放音频、所连接的扬声器不产生声音、并且我无法测量 OUT+和 OUT-之间的任何信号

我相信我已经遵循了我能够找到的任何稀疏文档。

我通过桶形插孔连接器使用12V 3A 电源为设备供电、并通过 micro-USB 端口连接到我的 PC。

PPC3版本为3.2.1、TAS2781应用版本为3.0.0、而 TI USB Audio UAC2.0驱动程序版本为4.59.0.40491

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    当您说无法从"TI USB UAC2.0"播放时。 您是否在 Windows 音频设备管理器中看到音频端点存在问题?

    将 EVM 连接到 PC 后、您是否看到 EVM 顶部的蓝色 LED 亮起? 此 LED 指示处理 USB 连接的 MCU 已就绪。  

    加载 TAS2781ppc3应用时、您在窗口的左下方看到"CONNECT"按钮吗? 我相信您说过它是"离线"吗?

    如果您能够连接到 PPC3、则需要加载"Tuning and Audio Processing"面板、以便将配置下载到器件中。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    Windows 将音频接收到器件上没有问题、设备管理器中也没有问题、如图所示

    我在 EVM 上确实看到了一个蓝灯、这里的照片显示了它以及应设置为默认值的跳线设置:

    我在 PPC3中没有看到连接按钮、这是我在加载 TAS2781应用并选择 Mono and Start 后看到的情况:

    此时、我认为 EVM 可能损坏了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我 同意您的观点、即 EVM 可能很糟糕。 一旦安装了 PPC3,它将安装最新的音频驱动程序(我选择了此驱动程序,它与计算机上的驱动程序相同),由于您的电路板跳线设置正确,我无法解释为何 PPC3没有提供连接的机会。  

    您能为我检查一下吗? 在板的底部有一个降压转换器 IC、该转换器的电压为3.3V、 但是、我们选择了5V 降压的替代器件型号、这导致了电路板上的一些问题、在我们解决此问题时、可能错过了其中一些问题。  

    IC "U2"位于电路板该部分下方的底部。 如果器件型号的最后一位数字为5、则表示不正确。 E2E 不允许我附加图像来向您展示、但如果您引用共享的 EVM 图像、图像会位于电路板的底部中心。

    否则、对于给您带来的不便、我深感抱歉、您可以联系 TI 支持来获取替换 EVM 吗? 您可以将该线程视为对 EVM 不好的认可。  

    此致、

    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、我现在将与他们联系。

    就价值而言、U2似乎是 L536033。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、  

    再次道歉。  

    此致、

    亚瑟