https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274450/tas5411-q1-short-to-gnd-issue
器件型号:TAS5411-Q1您好、团队成员:
我的客户使用 TAS5411EVM 板驱动4 Ω 扬声器、但该工具报告了 GND 短路故障。 细节如下:
EVM 板电源、12.6V
扬声器是4Ω,它们的测量值为 4.1Ω。
请按如下方式检查连接:
扬声器连接到 EVM OUT
2.它们将 EVM 板的外形短路
支持需要:
1.请帮您查看测试条件、并分析报告故障的原因。
2.我看到 电阻在0.9欧姆-1.5欧姆范围内发生 短路事件,请说明 TAS5411如何检测电阻并诊断接地短路故障?
请告诉我、如果您有任何需要从客户那里获取的波形、
此致、
兰溪市