This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4134:PSR

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276639/opa4134-psr

主题中讨论的其他器件:OPA4134

我对[OPA4134的 PSR (电源电压波动消除)]有几个问题。

我目前正在使用贵公司的 OPA4134来研究电路、但 PSR 不能正常工作。

我在±电源引脚上使用±5V 作为电源电压、并使用0.1uF 旁路电容器。 如果施加到 OPA4134的电源电压定期波动约10mV、运算放大器的输出也会同步波动约10mV。  (电压跟随器电路、输入约为2V)

运算放大器出现故障可能是原因吗?

如果您能告诉我旁路电容器或可提高 PSR 的有效电路的建议容量、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshida-San

    Unknown 说:
    我使用±5V 作为电源电压、0.1uF 旁路电容器作为±μ 电源引脚。 如果施加到 OPA4134的电源电压定期波动约10mV、运算放大器的输出也会同步波动约10mV。  (电压跟随器电路、输入约为2V)

    您能否向我们展示运算放大器电路无法正常工作的原理图?

    根据您的说明、 ±5Vdc 双电源轨可能是由开关电源生成的。 因此、以下建议基于 ±5Vdc 中的开关电源。 此外、我还想了解电源的开关频率。  

    以下是一些建议。 获得更多信息后、我就可以进一步改善噪声衰减。  

    1.使用10mΩ 或更低 ESR 的陶瓷电容器(MLCC 型)作为每个电源轨的旁路电容器。 使用1uF 至22uF 和低 ESR MLCC 电容器来旁路 ±5VDC 的噪声。 低 ESR 10uF 或22uF 导通电容器可能适用于音频应用。 请将这些旁路电容器放置在运算放大器的电源引脚附近。   

    2.根据图11,-5V 输出信号的电压波动应低于+5Vdc 正电源轨。 请确认。 在这种情况下、我们可以应用 LPF 滤波器来衰减来自+5V 电压轨的纹波电压。  

    3.音频应用对输出纹波电压的设计要求是什么?

    请首先在您的运算放大器电路中实施步骤1、然后告诉我实施后的纹波噪声幅度是多少。 此外、请告诉我您的应用中还有哪些问题。

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    如您所说、我使用直流/直流稳压器供电。

    根据您的建议、我使用了一个4.7uF 旁路电容器、纹波噪声振幅几乎变为0mV。

    感谢您提供准确的建议。

    此致、

    吉田美吉人