This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:音频失真

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276867/tlv320aic3120evm-u-audio-distortion

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

您好!

我现在返回到该项目。  我将一个正弦波穿过 EVM、并通过低通滤波器测量扬声器两侧的 BTL。  我正在通过这款4欧姆扬声器播放音调: https://products.owolff.com/acoustics/speakers/OWS-4065T-4C

我将从外部电源为 SPKVDD 提供5.5V 电压。

下面是我对示波器截取的屏幕截图:

正弦波为~4.8Vpp、并开始削波。  我可以听到扬声器出现一些失真。  4.8Vpp = 1.7Vrms、因此向4 Ω 扬声器传输的平均功率为1.7Vrms^2/4 = 722.5mW。  这远不及器件声称的性能-为4欧姆负载提供2.5W 的功率。  我的配置中有什么问题吗?  我所做的就是允许默认的 init 脚本运行、然后我将模拟衰减更改为0。

我正在使用声卡示波器中的信号发生器来以500Hz 的频率生成正弦波。

我将输入信号调高、以便可以看到削波。

我的 ΔY 为5V。  在削波开始之前、我是否能够从这个问题中获得更多信息?

我在 DRC 试验,但无法找到一个快乐的环境。  我可以消除剪辑的唯一方法是降低 Windows 音量、但音频级别对于我们的应用程序来说太低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果查看数据表第17页的 D 类扬声器性能、您可以看到、在增益为24dB (GUI 脚本中的设置)和负载为4欧姆时、THDN 不大于60dB。 8欧姆负载稍微好一点、但仍然介于60dB - 70dB 之间。 您可以使用音频仪器根据您的测试条件测量 THDN。

    此致。