This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:如何更改频率

Guru**** 2465650 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276392/pcm5100a-q1-how-to-change-frequency

器件型号:PCM5100A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM5100

告诉我如何从原始数据更改音频频率。

例如

(原始数据)

A.wav   24kHz 采样16位立体声数据6kHz 正弦波

(预期的音频输出)

       6.1KHz 正弦波

       6.2KHz 正弦波

       ...

       7.0KHz 正弦波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     音频源是您必须 调谐或键入 所需输入频率的地方、这取决于您正在使用的源发生器-如果这是您所要求的。 我使用 AP 或 Audacity 并在所需的确切频率下键入。 您必须更改源发生器中的输入频率。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的建议不起作用、因为我必须在嵌入式条件(有限的内存、CPU 功率)下解决该问题。   此外、目标频移还会随温度等环境而变化。 请告诉我采用 PCM1500A 功能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM5100 或  您选择的任何 DAC , 将数字信号转换为模拟信号, 并重构输入 振幅和频率( 在数据表可能提到的误差范围内)。  据我所知、在 PCM5100中 、我们无法控制调整重构的输入信号频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 PCM5100不能 自行改变输出频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在关闭此主题。

    此致、

    阿拉什