This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:原理图审阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266500/ts3a227e-schematic-review

器件型号:TS3A227E

我无法100%确定这是否正确。 我遵循了 EVM 用户指南中的原理图设计。
理想情况下,我会将提示传送到内部单声道扬声器,但因为它是高,我最好不要。 是否可能有一种方法可以使用正确的信道进行检测?
虽然使用正确的声道进行内置单声道扬声器并非超戏剧性。
设置为100微 VDD 法拉。 我可以移除额外的0.1u 个、或者它是否显著? 否则、我也可以使用10U 的 FIFO。 我只是想缩减 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、您好、

    关于此器件 VDD 处的电容、我建议仅使用原理图中所示的1uf 电容。 您不需要任何额外的电容器。

    此外、我在您的原理图中没有看到有关 Tip 引脚的问题、请您解释一下  

    Unknown 说:
    理想情况下,我会将提示路由到内部单声道扬声器,但由于它很高,我最好不要这样做。 是否有一种方法可以使用正确的信道进行检测?

    我有一些快速建议可以帮助改进此设计!

    请将 int 引脚接地、因为我认为在此原理图中它未使用

    2.对于 MICP 引脚,它是内部连接到音频编解码器(ADC 和 DAC),我相信你应该遵循下面的路由图.   

    3.对于麦克风存在、如果没有平面使用该引脚、请使用接地的下拉电阻器。

    最后、这里提供了一个常见问题解答、可以帮助您编辑原理图!

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1012842/faq-how-do-i-design-with-ti-s-autonomous-audio-accessory-detection-configuration-switch-ic-s-ts3a225e-ts3a226ae-and-ts3a227e

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我在您的示意图中看不到提示引脚的问题您能解释吗
     

    没关系。 我刚刚意识到有 RING2_SENSE、因此我无法以任何方式将 RING2与 DET_TRIGGER 配合使用。
    我的问题是、我有内置单声道扬声器、但在连接音频插孔时要切换到音频插孔。 据我所知、在当前配置中无法做到这一点、因为这会将单声道扬声器一直拉高。
    或者我在这里缺失了什么内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、您好、

    我认为您的理解是正确的。 将 Tip 引脚连接至单声道扬声器将使其稳定升高。

    Unknown 说:
    虽然使用正确的单声道扬声器,但没有超戏剧性。

    使用内置单声道扬声器的右声道是否适合您?!

    根据我的理解,我无法在当前配置中这样做,因为它会使单声道扬声器一直拉高。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在使用内部单声道扬声器的正确通道是否适合您?!

    这只是一种非标准方法。 我不太熟悉 TI 产品系列。 也许有另一个 IC 我可以使用它,但它是好的,如果不. 提出建议。 适合 TS3A227E 的麦克风开关。 或者我应该为它创建一个新的主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、您好、

    1.我会和我的团队中一位更熟悉这些设备的成员交谈,看看这是不是适合您在这个应用中使用的 Ic。

    2.此外,我认为我们确实有一个选择的麦克风开关 https://www.ti.com/audio-ic/interface/audio-switches/products.html

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1114638/faq-how-can-i-reduce-the-click-and-pop-noise-on-my-audio-switch-and-detection-jack

    请查看这些链接、并查看您可能对这些设备中的麦克风开关应用感兴趣的器件

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、您好、

    我将关闭此主题、但如果您在为您的应用选择麦克风开关时需要任何帮助、请创建单独的主题。

    此致