This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:关于 VREF+引脚

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4201, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277604/pcm4201-about-the-vref-pin

器件型号:PCM4201
主题中讨论的其他器件: OPA1632

我正在考虑一个在 PCM4201的前级使用 OPA1632差分放大器的电路。
我需要将基准电压连接到 OPA1632的 VOCM 引脚、但可以将其连接到 PCM4201的 VREF+引脚(通过电压跟随器)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议完全不要加载 Vref 引脚。

    我们的应用电路建议使用分压器来使运算放大器偏置