This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:我是否应该将电阻器连接到 GPIO 引脚?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275551/pcm1862-should-i-connect-resistor-to-gpio-pins

器件型号:PCM1862

大家好、  

打开 PCM1862的 GPIO0、GPIO1、GPIO2和 GPIO3是否可以? 我应该连接下拉电阻器还是短接至 GND?

此致、

山本修介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不是打算将任何 GPIO 用于特定功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    否。 我的客户没有将 GPIO 引脚用于任何特定功能的计划。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议让引脚保持断开状态、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    这些 GPIO 引脚是 CMOS 输入吗?

    很抱歉在按下解决按钮后提出问题。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,数字输入是 CMOS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的答复。 如果 PCM1862的 GPIO 引脚是 CMOS 输入、则 GPIO 引脚会被静电的过压输入断开。 假设我们应该将这些 GPIO 引脚连接到 GND 或 Vcc。 或者是否有内部上拉或下拉电阻器?

    此致、

    山本俊介  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指示逻辑高电平下的输入电流为10uA。

    此值可以 推断为3/10ua 或300k 的等效引脚阻抗。

    一般而言、我们还没有实际看到 GPIO 引脚处于开路状态时出现器件故障的报告。

    但是,如果客户需要,他们可以将未使用的 GPIO 引脚配置为输出。 这会使该引脚处于低阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    好的、这是很好的了解。

    这些引脚是 CMOS GPIO 引脚吗? 或 TTL 电平引脚?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS