This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:有关智能放大器的问题

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277720/tas2557-questions-about-smartamp

器件型号:TAS2557

大家好、

我在 TAS2557中有一项客户设计、对 smartamp 有一些问题。

VBAT 5V 1.2A
4 Ω 6W 扬声器

1. smartamp 和 EQ 延迟的范围有多大?

2.我们是否有 EQ 设置的参考值或默认值?

3、如果不使用 smartamp、还能用 EQ 功能吗?

4. EQ 1-6、7-10 功能是否工作? 延迟有何不同?

5.智能放大器的设置只能在第一个设置时有效? 如果再次设置、将出现错误。

6. 需要检查电源状态后 I2C 寄存器是否正常工作?

 自动升压是否需要更高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我对其中一些问题不是很清楚,但我会在明天上午对其中一些问题作出评论并回复。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    在下面添加一些评论:

    1. 能否详细说明一下这个问题上的"范围"是什么意思? 是带宽吗? 数字处理块的群延迟接近128个样本、根据 EQ 和其他处理功能设置略有不同。
    2. 默认情况下、所有数字处理功能(在扬声器保护之外)均设置为直通。 EQ 和其他功能的调优与应用要求或个人偏好密切相关。
    3. TAS2557 (以及几乎任何其他集成式智能放大器)具有2种主要工作模式:ROM 模式和 SmartAmp 模式。 ROM 模式可用作简单的 D 类放大器、没有任何数字处理特性。 SmartAmp 模式支持所有处理功能。 如果客户确实不需要扬声器保护、他们可以将保护限制值设置为最大值、例如 Xmax=10mm 和 Tmax=1000degC、这应该可以防止在仍有 EQ 运行等其他功能时踢脚。
    4. 能否详细说明这个问题? SmartEQ 功能使用总共10个中的6个双二阶、但这可以针对更多或更少的数量进行调整、也可以完全禁用、以便所有10个双二阶都可用于手动配置。
    5. 您是说该器件在首次初始化时可以正常工作、但如果尝试重新初始化、则无法正常工作? 这是否意味着您必须切换复位引脚、然后再次进行初始化?
    6. 我也不清楚这个问题、您能详细说明一下吗?
    7. 我假设自动升压意味着 H 类模式。  数据表第9.3.11.1节介绍了两种模式之间的差异: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2557.pdf#page=24

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师