This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:可靠的扬声器短路检测

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277543/tlv320dac3120-reliable-speaker-short-detection

器件型号:TLV320DAC3120

您好!

作为系统自检的一部分、我将尝试可靠地测试扬声器没有短路。

我正在尝试通过两种方式检测电击:

  • 在我打开 D 类功率级(P1R32)后、我等待500ms、然后回读 P1R32以查看 D7是否已设置。
  • 我还读取 P0R44、并检查 D7的状态。

在某些电路板上可以正常工作、但在其他电路板上则无法正常工作。 如何使我的测试更可靠?

作为自我测试的第二部分、会发出蜂鸣声、我使用微控制器上的 ADC 检测电流的阶跃变化。 当没有扬声器/扬声器时、此功能正常。 但是、当我取下扬声器并用较短的扬声器替换时、电流也会发生阶跃变化。 为什么会这样?

提前感谢您对此提供的帮助。

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我建议在第一次测试期间也发出蜂鸣声。 短路保护基于电流电平、因此如果器件实际上未播放电流电平、则电流电平会非常低、即使负载短路、也可能导致不触发保护功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢你的帮助。 这似乎已经在我的一个有问题的板上工作。 下周我会在更多电路板上对此进行测试。

    此致、

    阿兰