This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:请查看原理图并有一些问题。

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271855/tpa3118d2-q1-please-review-the-schematic-and-have-some-questions

器件型号:TPA3118D2-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3118D2

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TPA3118D2-Q1绘制了他们的第一张原理图。 您能否查看原理图?

e2e.ti.com/.../TPA3118D2_2D00_Q1_5F00_230918.pdf

-输入为 L+、R+

-输出为 FL+/FL-、FR+/FR-

-频率规格是20~20kHz ±3dB -> LC 滤波器(L2,L3,L4,L5)的 L 值是10uH, LC 滤波器(C36,C40,C53,C59)的 C 值是680nF。 还请检查这些值对于此频率规格是正确的值。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    负载阻抗是多少? 它是2欧姆吗? 我认为可能的原因是电容值在高电压下会大幅降低。

    对于 LC 滤波器设计、您可以参考以下应用手册和 LC FIT 器设计工具:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf?ts = 1695103290405和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DLC%2Bfilter%2526nr%253D5175

    https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL?键盘监视=LC%20FILTER

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的支持。

    我发现我的客户说的频率规格与输入源之前的低通滤波器有关。

    这是另一个问题。

    我找不到任何与输入相关的低通滤波器。 (尤其是客户原理图中的 RINP 和 LINP)

    是否有任何未在方框图上显示的低通滤波器?

    -如果是,我们可以调整低通滤波器的频率响应吗?

    -如果没有,我们可以在 RINP 和 LINP 输入之前添加 RC 低通滤波器吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    我找不到任何与输入相关的低通滤波器。 [/报价]

    我想问一下、我们为什么需要低通滤波器吗? 没有必要。 并不是每个客户都需要添加额外的 RC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dear Shadow:

    感谢您的支持。

    正如我提到过的、我的客户希望处理频率为 20~20kHz ±3dB 的信号。

    在这种情况下、我不需要在输入引脚前面使用低通滤波器?

    请重新检查。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    正如我提到的,我的客户希望处理频率为 20~20kHz ±3dB 的信号。

    只有在这种工作条件下、似乎没有必要添加任何内容、只需遵循数据表图表即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dear Shadow:

    感谢您的支持。 下面是我的客户提出的另外2个问题。

    1.我可以在 TPA3118D2 EVM 的原理图中找到 C11和 R11 (P30、BSPR)。 但我无法在数据表的参考原理图中细化相同的元件。

    C11和 R11的确切用途是什么?

    2.我在产品说明书中找到了以下布局指南

    LC 滤波器应靠近输出端放置。 铁氧体和 LC 滤波器中使用的电容器应接地。

    ->这个输出是指 IC 的输出? 或扬声器输出(扬声器连接器)?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    1.这是一个可选的 R-C 缓冲器、有助于缓解电磁干扰/可能的振铃问题

    2.应将 LC 滤波器靠近器件的输出端放置。

    此致、
    路易斯