This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5722L:使瞬时增益变化成为可能?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780, TAS5722L, TAS2770, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277371/tas5722l-instantaneous-gain-change-possible

器件型号:TAS5722L
主题中讨论的其他器件: TAS2770TAS5805M、TAS2780

我正在使用 TAS5722L、它是一个 I2S 输入放大器。 我可以通过对 i2c 进行寄存器设置来更改增益。 但是、每个样本的最小增益斜坡速率为0.25dB。 我需要更快地更改增益。 是否有办法抑制增益斜升并实现瞬时增益变化?

如果在 TAS5722上无法消除增益斜坡、您能否推荐另一个具有类似功耗且支持瞬时增益变化的 I2S D 类放大器芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    您是否正在寻找一款单声道设备、在禁用音量斜坡的情况下能够驱动15W 功率?

    某些选项可能是适用于单声道器件的 TAS2770或 TAS2780。 如果您想要立体声、可以选择 TAS5805M。

    此致、
    路易斯