This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:升压 OV 钳位查询

Guru**** 2465480 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1276525/tas2563-boost-ov-clamp-inquiry

器件型号:TAS2563

大家好、

客户使用 TAS2563时、他们收到一个问题。

播放后、在从该器件读回寄存器值中、它们会发现 INT_LTCH2[2]位被设置。 即升压 OV 钳位。  

我在数据表中找不到升压钳位的详细信息。 您能解释一下发生这种情况时的性能如何吗? 什么电压会导致升压转换器钳制?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    您能评论一下是在 EVM 上还是在客户电路板上发生这种情况吗?
    它们是使用带有内部升压功能的器件、还是将其配置为用于外部升压功能?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    这在客户电路板上发生。

    它们使用内部升压、设置为 H 类。

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    感谢您提供更多信息。

    如果电压高于升压的额定电压、则会触发该 OV 标志。 由于他们正在使用内部升压、也许是突然出现瞬变、或者升压没有正确实施、这会导致升压短暂跳变至更高的电压电平。

    您能否分享原理图和 PCB 布局以供查看? 在某些情况下、GREG 和/或 PVDD/VBST 连接的布局不正确可能会导致升压不稳定。 对于原理图、请包含去耦电容器的额定电压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师