This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:有关热折返特性参数的详细信息。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277818/tas5825m-details-regarding-the-parameters-of-the-thermal-foldback-feature

器件型号:TAS5825M

热折返具有以下两个参数。 能否对每个问题提供详细说明?

・温度刻度(dB)

・温度时间常数(ms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiro

    • 温度标度:当温度超过 OTW 时、  将对 AGL 阈值应用(定义的 AGL 阈值+ Temp_Scale)的阈值。 然后、将使用一个较小的用户设置的 AGL 阈值和(设置 AGL 阈值+ Temp_Scale)作为最终的 AGL 阈值来限制输出功率。 因此、如果您认为系统存在 OTSD 风险、您可以添加更激进的温度标度/时间常数/起音、以避免 OTSD
    • 温度时间常数:这是由 Alpha 滤波器对实时温度数据进行平滑处理的时间窗口

    此致、
    路易斯