This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3200 (驱动程序与放大器;固件)

Guru**** 2464360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278056/tusb3200-drivers-firmware

嗨,我卡在这里与一个 TUSB3200芯片组卡在引导加载,设备开关被实现不启动,我得到作为设备 ID VID_0451&PID_3200修订版本0000 ,我正在寻找驱动程序为这个设备, 一个工具连接到它和固件使它恢复工作再次.

默认情况下,我使用 JTAG 接口来修复损坏的编程,但 TUSB3200提供了一个 USB 接口连接,可以用来修复此问题。

我已经向品牌咨询了固件,Focusritte,但是我认为这个问题只能通过 TI 支持来解决,因为它是他们的芯片组。

这方面的任何帮助都是非常感谢.

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我找到了一个驱动程序 ,该芯片可以下载这里: www.driverscape.com/.../ti-3200-usb-audio-(commercial-2.8.45 , 它安装正确.

    但是,由于芯片组 TUSB3200 ,它处于引导循环中,然后不断地打开多个设备管理器上具有相同 vid 和 pid ,并最终在一段时间后与蓝屏崩溃窗口。

    有什么想法吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TI.com 上不再提供的 OID 设备。  抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。   您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。