This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:VOH 的最小值和 VOL 的最大值

Guru**** 2648785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277916/pcm1862-minimum-value-of-voh-and-maximum-value-of-vol

器件型号:PCM1862

大家好、  

我可以知道 VOH 的最小值和 VOL 的最大值吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    如数据表中所示、最小值和最大值是 IOVDD 电源的函数。  

    VOH 的最小值= 1.62V 的75%(IOVDD 的最小值)

    VOL 的最大值= 3.6V 的25%(IOVDD 的最大值)

    此致、