This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:选择所需的采样频率

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277874/pcm5121-selecting-desired-sampling-frequency

器件型号:PCM5121

大家好、

我的客户目前正在考虑将 TI 音频 DAC 用于其项目。

他们目前正在研究 PCM5121。 请参阅以下查询:

引脚14可用于选择 I2S 主器件还是 I2S 从器件、引脚24可用于选择音频格式

为了选择合适的采样率、它们是否为 SCK 提供不同的频率以获取所需的采样率?

该规范规定、在硬件模式下、SCK 速率为128 ~ 3072fs、而 bck 速率为64、48或32fs

 他们如何实际选择所需的采样频率?

 

例如、当它们为 SCK 提供24.576MHz 时,

采样频率可能为

192kHz @ 128fs

96kHz @ 256fs

48kHz @ 512fs

等等

 

在本例中、他们如何选择所需的频率?

谢谢你。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    必须匹配 b/w bck 和 fs 关系、这些系数通常来自于此处。 考虑以下方程式

    BCK = 通道数 x 通道深度 x FS

    例如、如果您有一个2通道和32位的数据、那么 bck=64fs。 现在你可以看到,如果你有一个48K 的采样率,然后你的 bck 必须是  3.02MHz。

    另一方面,您可以选择 SCK 作为 FS 的倍数(SCK=n*FS),n 是一个数字,只要是128,256,512等即可选择。

    PCM5121可以采用50MHz 的最大 SCK (因为最小系统时钟脉冲周期时间被提到为20ns)。 因此、您可以使用以下2个限制馈送 SCK:

    1) 1) SCK 必须小于50MHz、并且

    2) 2) 根据 表32、SCK 必须是您的采样频率的有效倍数。 针对音频相关时钟的系统主控时钟输入。 根据该表、如果 FS 为48kHz、您有7个 SCK 选项、而如果 FS 为384KHz、那么您只有2个 SCK 选项。

    此致、

    阿拉什