This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:PCM1865

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862, PCM1865, PCM1864, PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277954/pcm1865-pcm1865

器件型号:PCM1865
主题中讨论的其他器件: PCM1864PCM1863、PCM1862

我们目前正在执行一个使用 TI PCM1865DBT 音频编解码器的项目。 对于音频输入、我们使用一个数字麦克风(MEMS)、它连接到 PCM1865的 DMIN (20)和 DMCLK (21)。 我们还将 ADC 通道用于音频输入。 请参阅所附的连接图屏幕截图以供参考。 我们将 PCM1865与基于 ARM64的 SOM 及 debian Linux OS 进行连接。

Linux OS 具有我们已通过以下命令验证的 PCM186X 驱动程序

1. modinfo snd_soc_pcm186x_i2c
root@imx8mn-var-som:~# modinfo snd_soc_pcm186x
文件名:/lib/modules/5.4.142-HB-Wenger +/kernel/sound soc codecs/snd-pcm186x.ko soc
许可证:GPL v2
描述:PCM186x 通用音频 ADC 驱动程序
作者:Andrew F. Davis
作者:Andreas Dannenberg
取决于:SND-PCM、SND-PCM-CORE soc
intree:y
名称:SND_SoC_pcm186x
Vermagic:5.4.142-HB-Wenger+ SMP 抢占 mod_unload aarch64

2. modinfo snd_soc_pcm186x_i2c

root@imx8mn-var-som:~# modinfo snd_soc_pcm186x_i2c
文件名:/lib/modules/5.4.142-HB-Wenger +/kernel/sound soc codecs/snd-pcm186x-i2c.ko soc
许可证:GPL v2
描述:PCM186x 通用音频 ADC I2C 接口驱动程序
作者:Andrew F. Davis
作者:Andreas Dannenberg
别名:I2C:pcm1865
别名:I2C:pcm1864
别名:I2C:pcm1863
别名:I2C:pcm1862
别名:N*T*CTI,pcm1865C*
别名:N*T*CTI,pcm1865
别名:N*T*CTI,pcm1864C*
别名:N*T*CTI,pcm1864
别名:N*T*CTI,pcm1863C*
别名:N*T*CTI,pcm1863
别名:N*T*CTI,pcm1862C*
别名:N*T*CTI,pcm1862
视情况而定:SND-Pcm186x soc
intree:y
名称:SND_SoC_pcm186x_i2c
Vermagic:5.4.142-HB-Wenger+ SMP 抢占 mod_unload aarch64

我们需要支持、了解如何配置 PCM1865驱动程序和 ALSA、以从连接到音频编解码器 DMIN 和 DMCLK 的数字麦克风获取音频数据。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    很抱歉耽误你的时间。 安装 Linux 驱动程序后,您可以使用 alsamixer 工具,我们在驱动程序中添加了许多有用的 Kcontrol 来使 alsamixer 非常 灵活地 配置通道和音量,也可以使用 arecord 命令和相关的用法来获取音频数据,请使用 arecord -h 来获得使用。

    谢谢