This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6120EVM-PDK:Pure Path 控制台上的"Connect (连接)"按钮未出现

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6120, ADC6120EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278267/adc6120evm-pdk-the-connect-button-is-not-coming-up-on-the-pure-path-console

器件型号:ADC6120EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6120

我刚刚安装了 Pure Path 3.2.1和 TLV320ADCx120应用。  在开始配置设备之前、请按照说明点击左下角的"Connect"按钮。  我已将 ADC6120EVM-PDK 插入到 Windows 10计算机中、并且已根据 Windows 设备管理器正确加载驱动程序。  但是、我在左下角看到的是"TLV320ADC6120 - Offline"

如何让该按钮出现?  Windows 可以完美地看到此设备。  我只是打算在端口的线路中插入一个模拟麦克风并开始使用它、但我所做的一切似乎都没有效果。  我该怎么办?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    为麻烦道歉。 请确保 Windows 10能够识别 USB 与器件的连接(插拔)、然后尝试从 PPC3内卸载 TLV320ADCx120应用、然后重新安装。

    如果此操作失败、请卸载 PPC3并重新下载。

    此致、