This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:BTW

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278851/lm386-btw

器件型号:LM386

LM386的 BW 为300kHz。 在现代音乐中、我们拥有非常高的频率范围(我的意思是 BTW 要求)

我们是否可以通过添加外部元件来增加 LM386的 BTW?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthivel:

    随着增益的增加、放大器的带宽几乎缩小、如数据表图6-4所示。 特别是对于 LM386、最小增益为20V/V。

    此应用的带宽要求是什么? 有专用的高频放大器、如高速运算放大器: 高速运算放大器(GBW≥50 MHz)| TI.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师