This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:设计

Guru**** 2784105 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278860/ts3a227e-design

器件型号:TS3A227E

您好!

我设计了用于呼叫的音频系统。 您能回顾一下所用的3极/4极开关 TS3A227ERVAR 器件的设计吗?

此致、
A·阿迪蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Adithya、

    大多数情况下、原理图看起来都很好。 编解码器不支持 GND_SENSE 吗? 如果它确实具有 GND_SENSE 输入、则应将 TS3A227E 上的 GND_SENSE 引脚连接到该输入。 否则、可以正常将其接地。

    在这里、我唯一要注意的另一点是、音频插孔图像中不清楚、它是环、是 SLEEVE 引脚:  

    在这个图像方向中、套管应该比 ring2延伸得更远一点、但是这里 ring2和 sleb 是对齐的、所以我不能完全确定哪一个是哪一个。 除此之外、我的终端连接看起来很好。 无需提供额外说明

    谢谢。
    Rami