主题中讨论的其他器件:、 TAS2563、 TAS5822M、TAS2780
大家好!
我正在尝试调节放大器、以充分利用所用的扬声器。 在讨论所有选项时、还有几个问题。
1.) 什么是 Le、L2和 Ke、它们如何影响输出?
2.)这些值是什么意思、如何获得它们以及它们如何影响输出?
3.) 偏移是在一个方向还是在两个方向上限制 Xmech (如果我键入4mm 或仅4mm、则总共为8mm)?
4.) 当我将热限制设置为1500°时、热保护功能仍然生效、我不知道原因。 输出保持"受保护"(约-10dB)约2-3秒。 我可以在哪里调节这个振幅衰减和持续时间?
5.)我正在非电池供电的设备中使用 TAS2781、该设备应始终具有恒定电压。 在这种情况下、我应该如何调整这些参数?
最好的酒店
塞韦林