This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:智能放大器保护和调优、TSP... 在 PPC3中

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780, TAS2781, TAS2781EVM, PP-SALB2-EVM, TAS2563, TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273371/tas2781-smart-amp-protection-and-tuning-tsp-in-ppc3

器件型号:TAS2781
主题中讨论的其他器件:、 TAS2563、 TAS5822M、TAS2780

大家好!

我正在尝试调节放大器、以充分利用所用的扬声器。 在讨论所有选项时、还有几个问题。

1.) 什么是 Le、L2和 Ke、它们如何影响输出?

2.)这些值是什么意思、如何获得它们以及它们如何影响输出?

3.) 偏移是在一个方向还是在两个方向上限制 Xmech (如果我键入4mm 或仅4mm、则总共为8mm)?
4.) 当我将热限制设置为1500°时、热保护功能仍然生效、我不知道原因。 输出保持"受保护"(约-10dB)约2-3秒。 我可以在哪里调节这个振幅衰减和持续时间?

5.)我正在非电池供电的设备中使用 TAS2781、该设备应始终具有恒定电压。 在这种情况下、我应该如何调整这些参数?

最好的酒店
塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severin

    在单独回答所有问题之前、我想说通过学习板2确定扬声器特性的过程将填充所有这些扬声器参数(www.ti.com/.../PP-SALB2-EVM)购买此电路板(假设您已经拥有 TAS2781EVM) 将允许您确定自己的扬声器特性、 您不一定需要了解每个参数。  

    1.) 什么是 Le、L2和 Ke、它们如何影响输出?

    [/报价]

    LE、L2、Ke 是用于描述扬声器行为的电气参数。 具体而言、Le 是音圈的漏电感、L2是音圈的电感、Ke 是 半电感。 如果您有兴趣,我建议您阅读本文(本文中的 R2相当于 Ke)  https://www.klippel.de/fileadmin/klippel/Files/Know_How 博文/ Accurate_Linear_Parameter_Measurement_01.pdf 

    Unknown 说:
    2.)这些值是什么意思?如何得到它们?它们如何影响输出?

    参数 RTV、CTV... 温度窗口中的热行为等描述了扬声器的热行为。 如果您对此感兴趣、我推荐您使用此白皮书 :https://www.klippel.de/fileadmin/klippel/Files/Know_How / Application_Notes / Linear_Thermal_Parameters。pdf 

    其他参数、温度系数、积分增益、比例增益等是 PI 控制器的增益、用于限制扬声器的功率。 温度系数是无声线圈的温度系数(因为 VC 通常是铜质、默认值适用于大多数扬声器)。如果扬声器温度在3kHz 音调满量程时未达到 Tmax、则可以增大 IG1、2和 PG。 我的意思是、在对扬声器进行特性化之后、除了保护功能(因此没有 EQ、DRC、DEQ 等)、所有算法块都处于禁用状态、播放3kHz 满量程音、 然后记录扬声器温度、如果温度未快速(<5s)达到 Tmax、则可以增加这3个增益(但它们之间保持相同的比率)、直到快速达到 Tmax。 这可以确保算法驱动扬声器允许的最高峰值/平均功率。  

    Unknown 说:
    3.) 偏移在一个方向上还是在两个方向上都限制 Xmech (如果我键入4mm 或仅4mm、则总共为8mm)?

    Xmax 是单向描述的、具有1mm Xmax 的扬声器的峰峰值偏移为2mm。 (在此示例中、将"1mm"输入到 PPC3)

    Unknown 说:
    4.) 当我将热限制设置为1500°时、热保护功能仍然生效、我不知道原因。 输出保持"受保护"(约-10dB)约2-3秒。 可以在哪里调整此振幅减少和持续时间?

    这是我对我们智能放大器算法的批评之一。 在不禁用整个 DSP 处理的情况下、不可能完全禁用扬声器保护。 您可以访问的唯一旋钮是问题2中描述的热模型、Tmax 和 PI 增益。 您无法直接访问扬声器保护的增益和持续时间。

    Unknown 说:
    5.)我正在非电池供电的设备中使用 TAS2781,该设备应始终具有恒定的电压。 在这种情况下,我应该如何调整这些参数?

    如果不是由电池供电、则根本不需要 VBAT 功率限制器。 我会将其禁用。 VBAT 限制器的基本功能是、当电池电压下降时、您可以根据电源设置电流限制。 此功能的目的是防止由于电池内部电阻的 IR 压降而导致的电池欠压。  

    旁路启用功能控制所谓的"Y 桥"的阈值和迟滞值。这是一种双电源架构、当音频为低电平时、D 类输出将切换到低压 PVDDL 电源、 当音频较大时、它将切换到高压电源 PVDDH。 此功能的优点是提高了效率。 我们已经看到、语音和电影对话等软音频可以将功耗降低50%以上。 模拟设计团队选择了 PPC3中的这些默认值。 根据统计分析、对于与平均值相差6个标准的器件、这些参数可防止出现任何削波。 如果要更改这些值、可提高 D 类效率并降低相对阈值。 这将略微提高器件效率、但当电源从 PVDDL->PVDDH 切换时、有发生一定程度削波的风险。

    此致、
    亚瑟  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我总是惊讶于您的答复是多么的专注。 感谢您投入宝贵的时间与精力。 我不知道这样一个评估板存在,但我会辩护得到一个,以节省自己一些时间。 我看不到激光器的任何建议,你能不能这么客气给我一个建议或报价? 此外、一个测量的机械结构示例也将非常有帮助。

    我也很好奇,学习板是否描述了扬声器在开放式机柜中的特征,或者它是否必须在机柜中,将来会使用它。 后一种情况会造成问题、因为许多扬声器和放大器将用于单个外壳、包括一些无源辐射体。 这样就引出了我的下一个问题:是否可以定义 TSP 参数的一些容差? 例如 Vas +-8%、Xmax+-0.5%、等等?

    此致、
    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:

    我们使用的激光是 Keyence LK-G5001P 控制器和 Keyence LK-H050激光传感器

    https://www.keyence.com/products/measure/laser-1d/lk-g5000/models/lk-g5001p/

    https://www.keyence.com/products/measure/laser-1d/lk-g5000/models/lk-h050/

    这是一种相当昂贵的设备、但您或许能够找到销售起来用得更便宜的示例。

    这并非唯一可以使用的激光传感器。 学习板以线路输入的形式获取激光数据。 我的意思是、G5001P 控制器以模拟线路输入的形式驱动激光数据信号、因此、只要您选择的激光传感器能够将偏移数据驱动为模拟输出、它就会正常工作。

    我也很好奇学习板是否描述了扬声器在开放式机柜中的特征,或者它是否必须在机柜中,将来会使用它。 后一个问题将是因为许多扬声器和放大器将用于单个外壳,包括一些无源辐射体。[/引述]

    当扬声器处于其最终外壳/背面音量中时、应完成学习板特性评估。 学习板不支持在露天环境中对驱动器进行特征评定、然后假设有一定的背音量来计算参数、因此对于每个扬声器和外壳、都需要再次执行特征评定。 不过、该扬声器型号与放大器无关、以 TAS2781为特征的扬声器模型可以很好地适用于 TAS2563。 此外、不支持被动辐射器。 我们的算法只能跟踪一个谐振频率。 由于无源辐射器会在阻抗曲线中添加第二个谐振、因此它将无法正常运行  

    是否有办法为 TSP 参数定义一些容差? 例如 Vas +-8%、Xmax+-0.5%、等等?

    裕度不应包含在 TSP 中、而应将裕度保留在 Tmax 和 Xmax 参数上。 例如、对更大的一组扬声器使用一种扬声器型号、并检查其偏移。 喜欢最大和最小偏移之间的差异、并将其作为裕度。 或者默认情况下、PPC3将保留0.04mm Xmax 裕度和5C Tmax 裕度。  

    此致、
    亚瑟

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的答复。

    当扬声器处于最终盘柜/后卷时,应完成学习板表征。 学习板不支持在露天环境中对驱动器进行特征化、然后假设有一定的背音量计算参数、因此对于每个扬声器和外壳、需要再次进行特征化[/报价]

    这让我感到意外、因为就我所知、TSP 参数通常是在露天环境中测量的。
    如果不支持被动散热器、则我假设低音反射管也不支持。 我的问题是、如果我在一个带有被动散热器的机柜中使用10个通过10 TAS2781控制的相同类型全频驱动器、如何调节智能放大器? 我非常想为此产品使用智能放大器、因为由于空气量很低、低音响应非常重要。

    此致、
    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:  

    您的理解是正确的、对于一些更先进的测试设备、TS 参数是在露天或真空中测量、然后根据要使用的机柜体积计算调整后的 TS 参数。  

    但是 、由于我们的设备不支持此计算、并且背音量将对 TS 参数产生显著影响、因此我们需要确定扬声器的最终位置。  

    对共享一个机柜的10个扬声器进行表征的最佳方法是将它们并联、并在表征期间使用相同的信号驱动它们。 其中、测量一个扬声器的 IV 感应/激光数据以进行表征、而驱动其他9个扬声器、但不直接测量。  由于我假设您将同时驱动所有扬声器、这最好表示正常播放期间的扬声器 TS 参数。 但 PPC3不显式支持此特性。 您需要手动对其他9个器件进行编程、并在特性评估期间将它们接入来自 EVM 的 I2S 信号。

    或者,你可以忽略其他发言者的影响,只是逐一描述它们。 因此、扬声器 保护可能存在一些错误、但其工作情况尚不清楚。  

    当您将更多驱动程序和端口添加到机柜中时,您将进入未知的位置,因此,所有设备可支持的只是一个封闭框中的驱动程序。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的答复。 遗憾的是、智能放大器算法无法关闭。 在这种情况下、我想我必须稍微改变一下我的计划。 如果 PBE、AGL 和 DRC 对我很重要、您会推荐哪款 DSP?

    此致、
    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:  

    该项目的时间轴是什么。 我们正在努力向 TAS2781 ppc3中添加"禁用扬声器保护"功能。 我会检查一下我们是否可以与您分享 α 版本

    此致、

    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    很抱歉我迟到了回复。 产品处于优化阶段。 计划再延长6个月、因此现在无需。 我可能会使用 TAS5822M 之类的替代产品、因为它的 BOM 减少、并且在 PCB 上需要的空间更小。 但我可以将 TAS2781作为备份。

    如果偶然有一个正在开发的放大器或 DSP 使用 TAS2781或 TAS2780的 IV 感应技术来校正扬 声器偏移和/或防止在带有无源辐射器的盒子中出现偏移、我会非常感兴趣。

    此致

    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:  

    您能否进一步澄清您的第二点?  

    此致、
    亚瑟