This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:功率放大器输出端的 POP 问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272332/lm4865-pop-issue-at-the-power-amplifier-output

器件型号:LM4865

您好!

在我们的设计中、我们使用了 LM4865功率放大器。 在音频输出开始和结束时、我们会听到流行音、请建议我们如何消除这种流行音。  

设计中使用了以下值、

Ci = 0.22 μ F

Cb= 0.1 μ F

Cout = 100uF (适用于单端应用)

R2 = 150E (如数据表中建议)

此致、

迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mythili:

    在播放音频之前和之后、设备是否完全通电并启用? 我尝试理解的是、弹出是只会由于播放还是由于启用/禁用序列而发生。

    需要跟进的其他几件事:

    • 请分享流行音乐前后的捕获结果、您也可以并排捕获 VDD。
    • 无论是单端输出还是差分输出、结果是否相同?
    • 根据数据表、Cb 建议为1uF、您是否尝试过增大该电容器以与建议值匹配? 请注意、这与喀哒声/噼啪声抑制以及半供应基准直接相关。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    该器件未完全通电、我们仅在需要音频输出时才会启用功率放大器。 我们正在观察功率放大器启用和禁用时的噗声

    1)我已经将 POP 在加电和断电期间的图像进行了附加、

    2) 2)单端和差分输出端都存在 PoP、但单端输出端的 PoP 较多

    3)之前是拼写错误、实际上 Cb 的值为1uF

    此致、

    迈蒂利 B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    如有可能、请分享原理图和布局以供审阅。 您可以尝试降低 Ci 的值、同时将 Cb 保持在1uF。数据表规定、低 Ci 有助于减少点击次数和砰砰声。

    启用/禁用转换期间的大多数弹出窗口与信号路径元件不匹配有关。 输入对之间的阻抗不匹配可能会增加或减少这些瞬变、因为它会影响充电/放电行为。
    在大多数情况下、通过调整输入电阻器和/或电容器的值可以减少电流。 您可以使用示波器捕获反相和同相信号、并根据该信号更改元件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师