This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:I2S 时序规格

Guru**** 2813825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278951/dix9211-i2s-timing-spec

器件型号:DIX9211
主题中讨论的其他器件:PCM9211

各位专家、您好!

我的客户想知道 I2S 时序规格。 我假设 DIX9211与 PCM9211相同、因此客户可以参考 PCM9211的 I2S 规格。 我的理解是否正确?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    此器件的 DIX 版本没有 I2S 输入、这就是缺少时序图的原因。 DIX 数据表中应已提供所有相关数据。

    此致、

    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    根据数据表 P1、下面列出了注释。 DIX9211似乎支持 I2S。
    --------
    专题
    •集成了 DIX 和信号路由:
    –异步操作(DIR、DIT)  
    –多路复用器和 PCM 数据路由:
    –I 2S、左对齐、右对齐
    –通用输入/输出引脚  
    --------

    客户希望将 I2S 输入(来自 DSP)分配给 MPIO_C。 它无法进行此配置?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    我的道歉我误解了。 仔细看我明白你的困惑在哪里。 是的 DIX9211支持 AUX 输入引脚上的 I2S 输入。 您可以依赖 PCM9211时序图作为参考。 如果它有任何问题、请告诉我、我们可以查看 DIX 器件的时序是否不同。

    此致、
    J·麦克弗森