This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:低于8kHz 采样时 ADC 侧的行为

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1279193/tlv320aic3106-adc-side-behaviour-when-sampling-below-8khz

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

有人能告诉我、当采样率被设定为、比如说、4096Hz 时、ADC 端会出现什么问题吗?

此致、

 布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是支持的速率、因此将不会正确处理输入信号。  

    此致。