This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900CEVM-U:需要麦克风输入可以将 Vin L 和 Vin R 用于麦克风输入?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278766/pcm2900cevm-u-need-a-mic-input-can-use-the-vin-l-and-vin-r-for-mic-in

器件型号:PCM2900CEVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM2900

您好!

麦克风输入在哪里  、我可以将 Vin L (pin12)或 Vin R (pin13)用于 MIC 输入?  该系列中具有所有所需要求的任何其他器件 (USB、HID min 3输入、左右耳机和一个麦克风

对使用哪一部分有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominick:

    是的、VINL 和 VINR 可以用作麦克风输入。

    您可以在此处找到您描述的器件。 它们都支持您需要的功能: https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     那么我必须生成自己的偏置电压呢? 如果我 同时使用 PCM2900 、如果仅使用 一个麦克风输入、则另一个 VIN 可以保持开路?

    谢谢!

    D·亚科韦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominick:

    是的、您必须自行产生偏置。 这些器件不提供一个。  

    如果不使用 VIN 输入、我们建议您使用0.47uF 或类似尺寸的电容器将输入交流耦合到 GND。

    此致、

    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  几件事情我可以使用 Vcom 引脚14 作为偏置 电压源与1K 串联电阻器输出?  

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominick:

    我会在 VCOM 上保持交流耦合电容器以保持稳定。 电阻值取决于麦克风的阻抗。 使其与麦克风的输出阻抗相匹配是最佳实践。 否则、您可以尝试使用 VCOM 作为偏置源。

    此致、
    J·麦克弗森