请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5431-Q1 大家好、
我使用 TAS5431来驱动用于 紧急呼叫应用的3W、4 Ω 扬声器。 我需要为此规划电池容量、以便效率为25%的越家、我估计用于电池计算的功率约为3.75W。
需要了解音频功率是否相同、除了功率损耗外、还需要驱动扬声器的功率。 在本例中为音频放大器的3.75 (3W +效率)。
例如、如果我要驱动100W 扬声器、那么我需要预算来自输入电源或电池的100W +功率损耗。
是否有根据规格(瓦特数和欧姆)计算扬声器驱动功率的说明?