This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:使用 PCM2912A 进行输入功率查询

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2901, PCM2912A, PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277824/pcm2901-inquiry-for-input-power-with-pcm2912a

器件型号:PCM2901
主题中讨论的其他器件: PCM2912APCM2912

大家好、TI 支持团队

要配置 USB 音频转换器、我们首先考虑 PCM2901。

问题1: PCM2901无法直接接收 USB 电源(Vbus)?

(数据表确认它被列为最大 4V。)

Q1-1. 如果产品无法直接接收 USB 电源、能否使用 PCM2912A 来使用相同的功能(USB 音频转换器)?

问题2. 交付的产品中是否写入了 PCM2912A 的默认设置? (作为独立使用时)

Q2-1. 如何更改设置和写入?

Q2-2. 写入更改后的设置值之后、设置值是否会更改(在关闭和打开电源等时)?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    否、PCM2901无法接收5V 总线作为电源。 4V 是您列出的最大值。 它旨在接收3.3V 电源。

    PCM2912A 设计用于接收作为单电源的5V 总线。

    我认为我不理解您的第二个问题。 该器件不像我们的许多器件那样具有 I2C 总线。 默认情况下器件可以正常工作、但可以通过 USB 与数据表的 USB 接口部分中描述的设置进行交互。  

    如果任何更改、断电时将恢复为默认值。  

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    感谢您的答复。

    使用 PCM2901时、如果通过将 LDO 或降压转换器施加到 Vbus 电压以输入3.3V 电压、是否可以正常工作?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    关于问题2、如果客户需要更改默认设置、是否可以更改 PCM2912A 的默认设置?

    如果可能进行更改、请询问如何更改。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    降压至3.3V 适用于 Vbus 输入。 不过、我不完全确定 USB 提供的电流负载是否足够。 系统设计人员需要对其进行仔细检查。

    关于更改设置、我将环路软件专家进行评论。  

    此致、

    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您希望在 PCM2912中更改什么设置、我们在 USB 描述符中有所有软件设置、您可以遵循数据表。 如下所示、输入和输出通道的音量控制和静音控制已集成到 USB 接口中、客户无需在驱动器中进行修改。  

    谢谢

    凯文·卢