This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:振荡可能性

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278884/lm4562-oscillation-possibility

器件型号:LM4562

您好、专家、

正如 我在中提出问题的下一线程中提议的那样、我将使用 LM4562作为电压跟随器。
这用于 具有高达20MHz 交流输入/输出的电路[下一个图像]、我进行了仿真以确认是否发生振荡。

主题:
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270592/searching-operational-amplifer-meeting--24v-input-output/4814583#4814583

其用于的电路[LM4562_Test.tsc ]:

关于振荡、我有两个问题。

问题1:
我仿真了用于检查环路增益的电路[LM4562_LoopGain1.TSC]。 不发生振荡?

问题2:

对于无振荡的情况、以下内容是否正确?
"当相位旋转180度时、环路增益小于0dB。"

谢谢。


胜也

e2e.ti.com/.../LM4562_5F00_LoopGain1.TSCe2e.ti.com/.../LM4562_5F00_Test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    我能够在连接的电路上运行稳定性仿真、电路在74度左右的相位裕度下保持稳定。 我在下面附上了文件。 至于第二个问题、出现不稳定性的情况是环路增益为0dB 并且输入之间的 相位为180度异相、因此相位裕度为0度。 我们有一个出色的视频集、其中涵盖了与运算放大器相关的许多有用主题、有大量的示例和提示、值得您进行研究。 可以 在此处找到该套件、并且可以在页面的中间找到有关稳定性的主题。

    此致、

    伊格纳西奥