This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:输出功率限制

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1280125/tas6584-q1-output-power-limitations

器件型号:TAS6584-Q1

您好、TI 参考设计支持团队、

我们使用 TAS6584、使 PVDD=40V、1MHz、原理图实现如下:

但是、我们在4欧姆时仅实现约40W (BTL)的输出功率。 1MHz 是否需要肖特基二极管? 为什么输出失真如此低的功耗?

以下是测量的 THD /功率: