This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:有关 ADC 结果的问题差分输入和单端输入之间的差异

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1279692/pcm6260-q1-question-about-the-adc-results-difference-between-differential-input-and-single-ended-input

器件型号:PCM6260-Q1

大家好、

例如、对于 PCM6260-Q1、单端输入振幅为 V=2V、差分输入振幅为 V=1V、因此实际输入电压=(V+)-(V-)=2V。  

根据我们的理解、单端输入和差分输入的 ADC 转换结果应相同。 但测试结果表明单端比差分高6dB。

是否存在类似的内部增益设置差异? 您能帮助解释一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V rms 单端信号提供0dbFS 或满量程值

    10Vrms 差动 信号给出0dbFS 或满量程值

    两者都是通道增益为0dB 时的值。

    5V rms 信号为14Vpp。 这是可以电气应用到引脚的最大信号电平,在单端模式下,它会产生满量程值。

    一个10V rms 差分信号意味着每个引脚上的值为5V rms。 这会在引脚上转换为14Vpp。

    内部缩放在该差分缩放下提供0dBFS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    谢谢你的回答,但我是一个乱子。 您理解我的问题了吗?

    我的意思是通道增益设置是一样的、但例如、10 V rms 差分信号和5 V rms 单端信号、ADC 转换结果是否预计与?μ V 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    您看到的是预期行为。 从单端和差分的角度给出2Vrms。 因为差分刻度是单端刻度的两倍、这也是6dB 差的来源。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    理解并表示感谢!