大家好、
例如、对于 PCM6260-Q1、单端输入振幅为 V=2V、差分输入振幅为 V=1V、因此实际输入电压=(V+)-(V-)=2V。
根据我们的理解、单端输入和差分输入的 ADC 转换结果应相同。 但测试结果表明单端比差分高6dB。
是否存在类似的内部增益设置差异? 您能帮助解释一下原因吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
例如、对于 PCM6260-Q1、单端输入振幅为 V=2V、差分输入振幅为 V=1V、因此实际输入电压=(V+)-(V-)=2V。
根据我们的理解、单端输入和差分输入的 ADC 转换结果应相同。 但测试结果表明单端比差分高6dB。
是否存在类似的内部增益设置差异? 您能帮助解释一下原因吗?
5V rms 单端信号提供0dbFS 或满量程值
10Vrms 差动 信号给出0dbFS 或满量程值
两者都是通道增益为0dB 时的值。
5V rms 信号为14Vpp。 这是可以电气应用到引脚的最大信号电平,在单端模式下,它会产生满量程值。
一个10V rms 差分信号意味着每个引脚上的值为5V rms。 这会在引脚上转换为14Vpp。
内部缩放在该差分缩放下提供0dBFS、