This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:适用于高货架期和低货架期的均衡算法

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1279970/tas5805m-eq-algorithm-for-high-and-low-shelf

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

你能提供如下算法吗,关于TAS5805的high Ω 和低 shelf转换函数,谢谢。Ω

低架传递函数/μ A
//alpha = sin (2 π ω0)/2 * sqrt (A + 1/A)*(1/S - 1)+ 2)
//
//a0 =(A+1)+(A-1 )*cos (ω0 )+ 2*sqrt (A)* alpha
//a1=-2*((A-1)+(A+1)*cos(ω0 ))
//A2 =(A+1)+(A-1 )*cos (ω0 )- 2*sqrt (A)* alpha
//b0 = a*((A+1)-(a-1)* cos (ω0 )+2*sqrt (A)* alpha )*增益线性
//b1 = 2*a*((A-1)-(A+1)* cos (ω0 ))*增益线性
//b2 = A*((A+1)-(A-1)* cos (ω0 )- 2*sqrt (A)* alpha )*增益线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们的 ppc3如何直接提供滤波器参数?

    关于函数、恐怕无法直接提供公式。

    塔克

    杰斯