This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:要求 SCK 输入

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278838/pcm1754-q1-the-requirement-of-sck-input

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1754

大家好、

对于 PCM1754应用、必须具备 SCK。 我的客户计划对 SCK 输入使用振荡器、精度要求是什么? 谢谢!

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    Arash 不在办公室、直至周四、届时将回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、

    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

     表7.6 (系统时钟输入时序)和 表1中列出了系统时钟的主要要求。 针对通用音频采样频率的系统时钟速率。

    数据表指出、为了获得最佳性能、请使用具有低相位抖动和噪声的时钟源。 TI 的 PLL170x 系列多云发生器是提供 PCM175x-Q1系统时钟的理想选择。 因此、您可以使用此 PLL 作为 精度边界的基准标记/指导。

    此致、

    阿拉什