This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:电源= 0V 时确认 I2C 总线状态

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278815/tlv320adc6140-confirmation-regarding-i2c-bus-status-when-power-supply-0v

器件型号:TLV320ADC6140

如果不使用 ADC6140功能且电源设置为0V、ADC6140是否会断开 I2C 总线? 或短接至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 总线是漏极开路集电极、这意味着如果没有上拉至 IOVDD、则总线被拉低(很可能短接至 GND)。

    详细说明如下: https://www.ti.com/lit/pdf/slva704

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deveon:

    非常感谢!

    此致、