This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:FMT 设置为 L 时的最大外部电阻值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1279472/pcm1754-maximum-external-resistance-value-when-fmt-is-set-to-l

器件型号:PCM1754

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 PCM1754、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想使用固定为低电平的 FMT。
您能告诉我外部电阻的最大值吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    如果客户希望 FMT 始终较低、则外部电阻无关紧要。 他们只需将引脚连接至 GND。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    我了解。

    当 FMT 为低电平时、它可以连接到 GND。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市