This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:无法连接 PCM9211 EVM

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1280568/pcm9211evm-u-cannot-connect-pcm9211-evm

器件型号:PCM9211EVM-U

 我的 新 PCM9211EVM 刚刚到达,  但我面临相同的问题  ,扎米利亚扎米利亚先生(18天前),我尝试了两台笔记本电脑(赢得11 ),代码控制软件连接失败,它说"通信 错误", 但是、 Windows 系统会检测到 EVM、而且我的声卡也会检测到 EVM。

有人会建议连接到功率放大器的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    Windows 可以检测到 EVM、但 Windows 11不支持编解码器控制软件。 您将需要使用 Windows 10计算机。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    窗户10台机器很难拿到,终于找到了一台,检查后发现软件工作情况令人满意

    感谢快速响应

    此致

    苏雷什