This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:关于单端模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281046/tlv320adc3100-about-single--ended-mode

器件型号:TLV320ADC3100

您好!

我的客户询问 TLV320ADC3100上的单端模式。

 1) 1)当 IN2L/IN2R或 IN3L/IN3R将在单端模式下使用时、

它们应该如何处理未连接的输入引脚(IN2L/IN2R 或 IN3L/IN3R)?

 2)如果他们不使用 miniDSP 函数、他们是否需要进行任何硬件或软件(寄存器)配置?

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    未连接的输入应通过0.47uF 电容器或类似尺寸的电容器交流耦合到 GND。 这是我们对噪声性能的建议、但它们可以保持悬空、因为它们是数字断开的。

    该器件不具有 miniDSP、因此无需执行任何操作。 ADC 处理块是唯一的选项。

    此致、
    J·麦克弗森