This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:输出音质性能不佳

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4875, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281068/tas2505-output-sound-quality-performance-bad

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件:LM4875、

您好、

客户使用我们的 TAS2505驱动1W 扬声器、但输出声音有明显的噪声、这是 LM4875不可接受的。 更改增益越小、质量就越好、但音量太低。 所有寄存器的配置与指南中的大致相同。 Sch 如下:

请帮助提供关于此设计的一些建议、这对我们的客户和我们都很重要。 非常感谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    如果在降低增益时噪声更好、则可能只是输出削波到电源电平。
    这将有助于获得有关该问题的更多详细信息、您能否对这些问题进行评论?

    • 我假设 D 类扬声器上存在该噪声、但请确认。
    • 扬声器阻抗是多少?
    • 所使用的测试信号是什么? 是特定的频音还是宽带音频信号?
    • 请分享输出信号的示波器捕获。
      • 请使用低通滤波器、以便我们可以看到实际的测试信号、而不是 PWM。
      • 捕获2个不同的测试、一个测试的信号正常、另一个测试的噪声。
    • 还请在测试期间分享电源的示波器捕获图、以便我们可以检查输出功率是否在较高时电源电压是否下降。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师