This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:48kHz Fs

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860, PCM9211EVM-U, PCM1860EVM, PCM9211, PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281073/pcm9211evm-u-48khz-fs

器件型号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM1820EVMPCM9211PCM1861和 PCM1860

大家好、

我想将模拟音频信号(fs=48kHz)转换为 SPDIF 光学信号。  

此 PCM9211EVM-U 是否实现了此功能?

我发现 PCM1860EVM 或许能够实现这一点。

您能建议最好的电路板吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM9211是一个数字音频收发器+ADC,它是做你想要的电缆 .

    PCM1860是一个 ADC , 从 EVM 上看,它似乎是 这样做的电缆(虽然我不太熟悉 PCM1861 ).

    任一方应负责该工作、我个人的偏好是 ADC EVM。

    此致、

    阿拉什