This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:OMAPL138:McASP 接口可用于与 TLV320AIC3104进行通信

Guru**** 2538020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281135/tlv320aic3104-omapl138-mcasp-interface-can-be-used-for-communication-with-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: OMAPL138

您好、TI!

我想知道 McASP 协议是否可用于与 TLV320AIC3104音频编解码器的通信。  
请同时告诉我。

此致、
阿达什 TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    我不熟悉 McASP 协议。 不过、数据表中介绍了 I2C 和 I2S 通信的时序要求。 如果您的 OMAPL138支持这些计时和协议、则通信应该可以正常进行。

    此致、
    J·麦克弗森