This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:器件时基故障值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1279829/pcm1754-device-fit-value

器件型号:PCM1754

大家好、

我的客户正在请求 PCM1754DBQR 的时基故障值、我在 MTBF /时基故障估算器上检查了该值、但没有结果。

任何人都可以告诉我此 OPN 的 FIT 值以及 FIT 为什么不可用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我通过电子邮件将您联系到其他可能知道此信息的人。 我将在此处关闭文章、并通过电子邮件与您同步。

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,我给你发了一封电子邮件到我们目录中提供的内容,但它反弹回来。 我正在努力寻找谁能够为您提供答案、如果我能找到答案、我会将其发布在此处。 可以通过公司的电子邮件与我联系。